This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:如何使用 PROCESSOR-SDK-LINUX-AM57X 更改 McASP 配置

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEVM572X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/740908/am5728-how-to-change-mcasp-configulation-with-processor-sdk-linux-am57x

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件:TMDSEVM572X

大家好、TI 专家、

 

我们的客户向我们发送了有关 TMDSEVM572X 上 PROCESSOR-SDK-LINUX-AM57X 05_00_00_15的 MCASP 的问题。

 

他们尝试将音频 IC 连接从 mcasp3更改为 mcasp2。

 -他们希望在 mcasp2中添加新的音频 IC。

 -他们不使用 EVM 上连接的 mcasp3音频 IC。

他们想知道如何修改 Linux 相关文件、如 DTS-files。

 

问题:

  -应修改哪个 DTS 文件?

  -如何准确修改相关的 DTS 文件?

  -是否应修改其它文件? (只修改 DTS 文件是否足够了?)

 

如果您向我们推荐了将音频 IC 连接从 mcasp3更改为 mcasp2的步骤、我们将不胜感激。

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matusan、

    [引述]

      -应修改哪个 DTS 文件? [/报价]

    linux-4.14xxx/arch/arm/boot/dts/am57xx-beagle-x15-common.dtsi 应该是您需要配置的主文件。

    [引述]

      -如何准确修改相关的 DTS 文件? [/报价]

    以下是一些可帮助您快速入门的链接:  

    通常、您需要配置简单音频卡节点、McASP 节点和编解码器节点。

    [引述]

      -是否应修改其它文件? (只修改 DTS 文件是否足够了?) [/报价]

    对于 am57xx、 在 uboot 中会发生 McASP 引脚多路复用。 如果您转到 u-boot-2018.01xxxx/board/ti/am57xx/mux_data.h、您将看到 McASP3的当前配置。

    此致、

    Krunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    非常感谢您的善意。
    此信息非常有用!
    我会将答案发送给客户。

    此致、