This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:BeagleBone Black Cloud9在创建文件夹并重新引导后强制删除新文件夹。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/741122/linux-beaglebone-black-cloud9-has-forced-to-remove-new-folder-after-creating-folder-and-rebooting

工具/软件:Linux

大家好、我是 K.Ogawa。

我现在正在 BeagleBone Black Cloud9/NodeJs 上开发软件。
我遇到了一些问题、 BeagleBone Black /Cloud9在创建文件夹并重新引导后自动强制删除我的新文件夹。

为什么会发生这种奇怪的现象?
我应该如何解决这些问题?

请告诉我一些好的解决方案。
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TI 不支持 Cloud 9。 请通过 www.beagleboard.org 将您的问题直接发送至社区
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。
    现在我已经解决了我的问题。
    我发现了这样的事实
    1) BBB (BeagleBone Black)有两个示例目录。
    一个是/var/lib/cloud9/examples
    另一个是/var/lib/cloud9/bone101/examples
    2)如果我在/var/lib/cloud9/bone101/examples 上创建文件夹或文件,
    然后、新创建的文件夹或文件将被强制自动删除。
    3)如果我在/var/lib/cloud9/examples 上创建文件夹或文件,
    那么它是好的!
    也就是说、新创建的文件夹或文件不会被强制自动删除。
    4)在/var/lib/cloud9/examples 上创建的新文件夹或文件是自动的
    镜像到/var/lib/cloud9/bone101/examples.中
    5)执行方案应在/var/lib/cloud9/bone101/examples.网站上完成
    在/var/lib/cloud9/examples dose 执行的效果不好。

    此致、
    K.Ogawa