This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L137:如何从 OMAP-L137 EVM 中的外部 SPI 闪存运行程序

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/740799/omap-l137-how-can-i-run-my-program-from-external-spi-flash-in-omap-l137-evm

器件型号:OMAP-L137

我有 OMAP-L137(EVM)

我通过串行端口(UART2)完成了编程、按如下方式排列了引导开关。

引脚编号 7. 2. 1 0 3.
位置 打开 关闭 打开 关闭 关闭

使用串行引导和闪存加载实用程序,但在复位电路板后,它没有从 SPI 闪存运行程序,我已经按照以下步骤操作。

1)首先,我使用这些命令从命令提示符加载了 dsp-spi-ais.bin、ubl-spi.bin 和 u-boot.bin

D:\OMAP-L137_FlashAndBootUtils_2_40\OMAP-L137_FlashAndBootUtils_2_40\OMAP-L137\GNU>sfh_OMAP-L137.exe -flash_noubl-p COM5 dsp-spi-ais.bin

D:\OMAP-L137_FlashAndBootUtils_2_40\OMAP-L137_FlashAndBootUtils_2_40\OMAP-L137\GNU>sfh_OMAP-L137.exe -flash_noubl-p COM5 ubl-spi.bin

D:\OMAP-L137_FlashAndBootUtils_2_40\OMAP-L137_FlashAndBootUtils_2_40\OMAP-L137\GNU>sfh_OMAP-L137.exe -flash_noubl-p COM5 u-boot.bin

已成功加载。

2)在下一步中,使用上述命令而不是使用 bin 文件加载了我的 application.out 文件

此操作也已成功加载

3)然后我将引导开关更改为 SPIBOOT0。

引脚编号 7. 2. 1 0 3.
位置 关闭 打开 关闭 打开 关闭

然后重新启动电路板。

但它不会从 SPI 闪存运行我的应用程序、您能不能建议我哪里出错了。