This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3356:AM3356

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3356, TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/738891/am3356-am3356

器件型号:AM3356
主题中讨论的其他器件: TPS65217

您好!

我正在使用 AM3356BZCZ80和 PMIC TPS65271D,我想知道是否有任何方法或方法可以更改 PMIC DCDC2电压? 如果是、请告诉我执行此操作的步骤。

此致、

PTM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PTM:

    调整 DCDC2电压只需要与 PMIC 寄存器进行一些 I2C 通信。 我能问您的目标是什么吗? 您计划使用什么操作系统?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要更改 PMIC 的上电顺序、以便查找更改它的文档或步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供参考、PMIC 的加电序列是出厂编程的、无法更改。 您只能使用默认设置选择 PMIC 的版本 A、B、C 或 D。 我能否获得有关您希望进行的电源序列更改的更多详细信息?

    此致、
    Ahmad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您看到 AM335x 数据表,则 PMIC 上电顺序与 AM335x 的上电顺序不匹配,因此我有一个问题

    是否确实需要保持 AM335x 的电源序列?如果是,如何在 PMIC 中更改序列以获得所需的序列?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们中可能有一个误解。 TPS65217和 AM335x 的组合已销售多年。 您能告诉我您使用的 AM3356是 ZCZ 还是 ZCE 吗? 上电序列的哪个部分不匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在使用 ZCZ 封装、如果您看到 RTC 禁用序列、所有1.8V 电压应首先出现、下一个 DDR、然后是3.3V 和内核/MPU 电压、但如果您看到 PMIC LDO1 (1.8V)首先出现在 DCDC1、然后再次出现 LDO3 (1.8V)、下 一个3.3V 和内核。 那么、如果我想更改 PMIC 序列以匹配禁用的 RTC 序列、您能告诉我如何执行该操作?