This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:将标识从 uboot 保存到内核

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/739875/linux-processor-sdk-am335x-keep-logo-from-uboot-to-kernel

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X
主题中讨论的其他器件:AM3358

工具/软件:Linux

尊敬的所有人:

在 AM3358芯片上、是否有任何方法可以实现从 uboot 到内核的标识。 我已经应用了 BSS 补丁、使 uboot 出现闪屏。 但是内核运行、uboot 标识将会显示、您能帮我吗?我的 uboot 是2016.05、我的内核是 L4.1.18

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查这些帖子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能更具体吗? 可以提供一些官方补丁吗? 非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、我无法共享官方补丁、因为 Processor SDK Linux 不支持这种情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否很难实现此功能