请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SYSBIOS 工具/软件:TI-RTOS
您好!
是否有手册或提示集合来配置 F2837xD CPU2的 SYSBIOS?
我正在使用 F2837xD 构建一个项目、并希望在两个内核上使用 SYSBIOS。 此时、我只能通过调试器运行项目、并且只有在我复位并重新加载 CPU 2两次时才会运行项目。 代码的原因、我将会看到该代码。 但是、第二次复位会发生什么情况? 我 不知道我的 SYSBIOS 配置是否正确。
如果我尝试独立运行、我不会使用 CPU2的任何生命体征。 我们的引导加载程序通过 IPC 执行 CPU2的闪存引导命令。 引导加载程序本身在 CPU2上工作、但不使用 SYSBIOS。
一些提示、检查或观察的内容会非常有用。
谢谢、
菲律宾