This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS am5728:RTOS am5728 Linux SDK 中的 USB 3.0文档

Guru**** 2550450 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/740145/rtos-am5728-usb-3-0-documentation-in-rtos-am5728-linux-sdk

器件型号:AM5728

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在 AM5728上执行一个项目、因为我想通过 USB 3.0 (而不是 USB 2.0)将数据从 sdcard 传输到其他外部设备。 如何在 USB 3.0上收集数据?

由于我不熟悉此处理器、您能不能建议我如何仅使用 USB 3.0进行数据传输。

请分享一个链接或文档以供我了解。

谢谢、

加气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是什么软件? RTOS 还是 Linux? 您的帖子不清楚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    抱歉,不完整。
    我将使用适用于 Linux 主机的 RTOS SDK

    谢谢、
    加气
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的澄清! 您需要的是具有海量存储类(MSC)支持的 USB 主机示例。 AM5728是 USB 主机、它运行一个程序、通过 USB 接口读取/写入 SD 卡。 SD 需要 FATFS 支持。

    我们在 此处提供了用户指南:software-dl.ti.com/.../Device_Drivers.html。 这也适用于 AM57x USB。

    测试需要 TI AM5728 IDK EVM (注意、本例不支持 AM5728 GP EVM)。 测试项目是 USB_HostMsc_idkAM572x_armExampleProject

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您提供信息。

    此致、
    加气