This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:是否有驱动程序可将 AM5728的 USB1 (USB3.0)端口设置为上行端口、将 USB2 (USB2.0)设置为下行端口?

Guru**** 2557810 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/739794/linux-am5728-is-there-a-driver-to-set-usb1-usb3-0-port-of-am5728-as-upstream-port-and-usb2-usb2-0-as-downstream-port

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

你(们)好  

我有一个新设计需要将 AM5728的 USB2端口连接到 USB 集线器、将 USB1端口连接到主机(PC)、是否有任何驱动程序可以支持它?

BR

Patrick   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    Linux USB 驱动程序支持上行和下行端口两种配置、您唯一需要做的就是在 devicetree 文件中定义端口配置、请查看下面的培训视频以了解详细信息。

    顺便说一下、请确保您的 USB 电路板设计正确。 以下培训视频提供了一些指导。