This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:CCS DSP RTOS 项目获取 Linux 的 DSP 映像文件?

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/740148/linux-am5728-ccs-dsp-rtos-project-get-the-dsp-image-files-for-linux

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

1.当我尝试 IPC 时,可以 从 ex02_MessageQ IPC 示例中生成 CCS 项目

我可以获得.out 文件,但需要 Linux  

DSP 映像文件:dra7-dsp1-fw.xe66 dra7-dsp2-fw.xe66 

如何获取 DSP 映像?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、GF、

    请阅读 IPC 快速入门指南中的"运行 IPC Linux 示例"一节、
    software-dl.ti.com/.../Foundational_Components_IPC.html

    以下是部分的代码片段:
    "对于 AM57x 平台、请将默认映像名称的/lib/firmware 中的符号链接修改为构建的二进制文件。 符号链接指向的映像将下载到相应的处理器、并在 Linux 内核引导期间由 Remoteproc 在相应的处理器上开始执行。"

    雷克斯