This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDEP-0099:如何为数字麦克风输入而不是 TIDA-01454配置 DSP 板

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-0099, TIDA-01454, PCM1864
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/739412/tidep-0099-how-to-configure-dsp-board-for-digitial-microphone-inputs-rather-than-tida-01454

器件型号:TIDEP-0099
主题中讨论的其他器件: TIDA-01454PCM1864

您好!

我在 TIDEP-0099用户指南的第1节中看到、"该器件具有高度可配置性、并且能够同时支持模拟和数字麦克风"。

我看不到用户指南中介绍如何将板设置为使用外部数字麦克风而不是 TIDA-01454麦克风阵列板的部分。

您能向我指出正确的方向吗?/或者告诉我如何设置?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicholas、

    首先、您需要某种外部音频编解码器将麦克风连接到、然后可将向下采样的音频发送到 McASP。
    需要外部编解码器。 我相信 PCM1864也可以处理数字麦克风。

    Lali