请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDEP-0099 主题中讨论的其他器件: TIDA-01454、 PCM1864
您好!
我在 TIDEP-0099用户指南的第1节中看到、"该器件具有高度可配置性、并且能够同时支持模拟和数字麦克风"。
我看不到用户指南中介绍如何将板设置为使用外部数字麦克风而不是 TIDA-01454麦克风阵列板的部分。
您能向我指出正确的方向吗?/或者告诉我如何设置?
谢谢!