请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OMAP-L138 这样的 LPDDR 存储器(MT46H64M16LFBF-5 IT)是否可以与 OMAP L-138处理器配合使用? 在处理器的数据表中、仅提到 mDDR/DDR2。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这样的 LPDDR 存储器(MT46H64M16LFBF-5 IT)是否可以与 OMAP L-138处理器配合使用? 在处理器的数据表中、仅提到 mDDR/DDR2。