This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:适用于 c6678的浮点 DSPLIB

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/738616/tms320c6678-floating-point-dsplib-for-c6678

器件型号:TMS320C6678

是否有适用于 C6678 DSP 的浮点 DSPLIB?  我发现的 c66x DSPLIB 是严格的定点。  C674x DSPLIB 包含浮点例程、但我假设这不适用于 c6678 DSP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    http://www.ti.com/tool/SPRC265上获取 C66X-DSPLIB。它具有固定和浮动例程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如上所述、C66x 库包含单精度和双精度固定和浮动函数、因此请确保您安装了正确的 DSPLIB。 浮点函数具有前缀 DSPF: 单精度(DSPF_sp)和双精度(DSPF_DP)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助;浏览源代码、我看到了浮点例程。 我查看的是 DSPLib.CHM、它没有列出任何非整数函数。