This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:Bitbake OpenCV

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/737504/linux-am5728-bitbake-opencv

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

我们尝试在启用 NEON 的情况下对 OpenCV 进行位烘烤、但要面对软件包 ti-lvm3.6的 DO 编译错误。

我还尝试单独重新编译、但遇到编译错误。

附加相同的日志文件。

请向我推荐解决方案。

e2e.ti.com:443/.../log.do_5F00_compile.27345.txt

谢谢、此致、
Hiren Kumbhare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hiren、

    请参阅软件开发人员指南 software-dl.ti.com/.../Overview_Building_the_SDK.html 中有关"构建 SDK"的部分

    我认为您使用的编译器不正确。 请下载 linaro 工具链或在 Linux-Devkit/sysroots/x86_64-Arago-Linux//usr/bin 下使用 ProcessorSDK 中的工具链

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    感谢您宝贵的时间。

    我们使用的编译器与软件开发人员指南中提到的编译器相同。 仍然会得到误差。

    谢谢、此致、

    Hiren Kumbhare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hiren、

    您是否在 Yocto 中进行了修改? 您是否能够在不进行任何更改的情况下构建 ti-llvm3.6? 我昨天试过它、并且能够毫无问题地进行构建。 构建的代码段如下所示。 它显示了 DO_COMPILEE 已完成且正在执行 DO_PACKAGE. 我还列出了来自编译的部分内容。 目录名 tisdk-5.0可能会引起误解。 我使用5.1版配置配置了 Yocto。

    /usr/bin/.debug/clang
    /usr/bin/.debug/clang-format
    请设置文件以使这些项目打包。 或者、如果不需要、则避免安装它们或在 DO 安装中删除它们。
    TI-llvm3.6:70个已安装但未附带的文件。 [已安装与已发货]
    当前1个正在运行的任务(822个中的818个) 99%|######################################################## |
    0:TI-llvm3.6-3.6-R6 do_package - 376s (pid 9208)


    用户:~/work/yocto/tisdk-5.0/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/ti-llvm3.6/3.6-r6/deploy-ipks/armv7ahf-neon ls
    liblvm3.6-clang_3.6-r6_armv7ahf-none.ipk
    liblvm3.6-clanganalysis-staticdev_3.6-r6_armv7ahf-none.ipk
    liblvm3.6-clangarcmigre-staticdev_3.6-r6_armv7ahf-none.ipk
    liblvm3.6-clangastmatchers-staticdev_3.6-r6_armv7ahf-none.ipk
    liblvm3.6-clangast-staticdev_3.6-r6_armv7ahf-none.ipk
    liblvm3.6-clangbasic-staticdev_3.6-r6_armv7ahf-none.ipk
    liblvm3.6-clangcodegen-staticdev_3.6-r6_armv7ahf-none.ipk
    liblvm3.6-clang-dbg_3.6-r6_armv7ahf-none.ipk
    liblvm3.6-clangdriver-staticdev_3.6-r6_armv7ahf-none.ipk
    liblvm3.6-clangdynamicastmatchers-staticdev_3.6-r6_armv7ahf-none.ipk

    雷克斯