This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5535:C5535 eZdsp 语音识别

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/734168/ccs-tms320c5535-c5535-ezdsp-voice-recognition

器件型号:TMS320C5535

工具/软件:Code Composer Studio

团队、

我的一位客户开始研究向我们的最新产品添加语音命令。 它很可能包含一个用于激活侦听器的关键短语、后跟一组有限命令字的命令。  他们希望在内部培训识别库、这样就不会有经过用户培训的命令。 他们订购了 C5535 eZdsp EVM、但在 CCS 中使用该 EVM 时遇到问题。 他们遇到的问题之一是找到 cslVC5505项目、不确定 C5xxCSL_LP 是否是要使用的正确项目。

 

我找到了此用户指南(http://www.ti.com/lit/ug/tidubj5a/tidubj5a.pdf)、但它在几年后未更新、因此我想了解在客户设置和指导整个流程方面是否有任何最新信息。

 

此致、

Dmitry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dmitry、

    是的、不正确、请使用 C55XXCSL_LP。
    请参阅 C:\ti\c55_lp\c55_CSL_3.08\demos\TIesr\c5535\readme.txt。

    请记住、对 TIesr 的支持非常有限、不支持对 TIesr 引擎进行任何自定义。
    供参考 、processors.wiki.ti.com/.../C5000_TI_embedded_speech_recognizer_(TIesr)_FAQ 上提供了 TIesr 常见问题解答

    Lali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lali、

    感谢您在之前的帖子中提供链接。

    他们已切换到 C55XXCSL_LP、我想最后大部分时间都在运行。

     

    该项目中的 CSL_i2c.c 文件中存在错误。 I2C_Read 函数的描述似乎基于上述函数的旧版本、并省略了两个新参数:uint16* subAddr 和 uint16 subAddrLength。  需要更新说明以包含这些参数、或者应编写一个单独的函数、以便有一个版本带有和一个版本不带有。

     

    TIesrDemoC55项目似乎需要较旧的 I2C_Read 函数而不使用这两个参数、这会导致编译失败。 他们目前正在努力弄清如何提供这些参数并更改 此版本工程中的所有引用。 您以前是否曾看到过这些错误-有什么想法可以解决这些错误?

     

    此致、

    Dmitry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dmitry、

    您能否在此处发布 CCS 引发的特定错误?

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dmitry、

    是的、I2C 函数定义来自较旧的 CSL 版本、因此您需要调整新 CSL v3.08的相关函数参数。

    Lali