请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA71 工具/软件:Linux
您好!
目前、我们使用的是 DRA710、其支持的最大频率为533MHz。
但由于性能的提高、我们将转向 DRA716、其中支持的最大频率为667Mhz。
是否可以使用 667Mhz 的 SW-leveling 来配置 DDR 设置
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.