This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA71:DRA716BGGCBDRQ1 DDR 频率为667MHz

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA710, DRA716
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/737188/linux-dra71-dra716bggcbdrq1-ddr-frequency-at-667mhz

器件型号:DRA71

工具/软件:Linux

您好!

目前、我们使用的是 DRA710、其支持的最大频率为533MHz。

但由于性能的提高、我们将转向 DRA716、其中支持的最大频率为667Mhz。

是否可以使用 667Mhz 的 SW-leveling 来配置 DDR 设置