This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:TI 在嵌入式系统上对 RTOS SDK 提供支持

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/735817/am5728-ti-deeplearning-on-embedded-systems-support-for-rtos-sdk

主题中讨论的其他器件:AM5728

我们是否具有针对 RTOS SDK 的 TI 在嵌入式系统上的演示支持? 我们如何为终端应用实现这一点、例如在何处构建 python 文件以及如何在启动时集成板载映像以及如何通过 SD 卡构建闪存的单个映像。

Ubuntu 版本-- 16.2

SDK 版本-- PROCESSOR_SDK_RTOS_am57xx_5_00_00_15


谢谢、
Jahnavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jahnavi、

    我们没有关于处理器 SDK RTOS 的 TI 深度学习。 它集成在处理器 SDK Linux 中。 您可以在此处找到更多信息:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Manisha 的回复、我是不熟悉使用此 SDK 的、您能在以下方面澄清一下
    1.我能否在 AM5728的 tidl 中使用 RESNET_v1模型进行人脸识别。
    这个 tidl 是否会使用 GPU?
    我能不能用 tidl 来构建我的所有功能人脸识别,视频采集将它保存到 SdCard 中,使其成为单个图像,并在板上闪存。
    4.您能帮助了解在 Linux SDK 上执行的步骤吗?

    谢谢、
    Jahanvi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jahnavi、

    我建议您观看此视频并浏览此 TI 设计、了解 AM5728上的 TIDL。 希望这能解答您的所有问题。 如果您仍有未回答的问题、请随时在此处发帖。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将 RTOS Linux SDK 用于 am5728 EVM。   

    我想将 RESNET_v1模型集成到 RTOS SDK 中以用于我的应用开发、您能不能更新我执行任务的步骤。

    实际上、我的应用程序开发的25%是使用 RTOS SDK 完成的、其中包含 RTOS 概念、因此我无法 再回到 Linux SDK。

    谢谢、

    k 苏布拉哈马尼亚姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Subhraniam:

    目前、TIDL 并未完全集成到处理器 SDK RTOS 中。 我们建议与 Ittiam Systems 和 Path Partner 等 TI 第三方合作、以满足 TIDL 的定制需求。

    此致、
    Manisha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    Ittiam 系统支持 TI 的 SitaraTmAM57x 系统解决方案
    合作伙伴支持的路径
    嵌入式平台,如 NVIDIA TX2、Qualcomm 820A、625、635、NXP 的 S32V234和 TI 的 TDA2x/3x、Candence Vision P5、P6、
    您能不能建议我如何联系这些第三方、以便将我的 DL 解决方案集成到处理器 RTOS SDK AM5728中。

    谢谢、
    Jahnavi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道您希望与我们的3P 联系。

    您可以通过以下方式在我们的 TI.com 中查找他们的联系人

    转至 TI.com =>单击 Support & training =>选择 TI 设计网络=> 单击 Find the company =>然后输入公司名称。 通常在您键入时、将显示公司的名称。

    以下是3个合作伙伴按字母顺序的联系方式

    D3销售联系人
    Norm Jones
    1-585-4291550
    http://www.d3engineering.com
    njones@d3engineering.com          

    Ittiam                   

    销售联系人
    Bob Lee
    1-847-4772411
    http://www.ittiam.com
    tiasp@ittiam.com

    技术支持联系人
    Adithya Kamath
    高级经理
    +91-80-66601000-
    http://www.ittiam.com
    aadithya.kamath@ittiam.com

    PathPartner

    销售联系人
    Ramkishor Korada
    091-80-40101900
    http://www.pathpartnertech.com
    sales@pathpartnertech.com

    技术支持联系人
    Dipanjan Ghosh
    工程副总裁
    --
    http://www.pathpartnertech.com
    dipanjan.ghosh@pathpartnertech.com

    Girish Sabat
    首席运营官
    --
    http://www.pathpartnertech.com
    girish.sabat@pathpartnertech.com