请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6678 主题中讨论的其他器件:FFTLIB
大家好!每位专家:
最近、我进入了一个项目、要求我必须计算高达128K 的超大型点 FFT。当点数超过64K 时、DSPLIB 中的 DSPF_SPXSP_FFT 似乎出错了。所以我尝试找到了另一个解决方案。TI 网站上有一个名为 VLFFT 的演示(但我无法做到 查找 sourcee 以下载它、请给我一个下载链接)。一些用户说、虽然此 VLFFT 项目能够在极短的时间内、少于1ms 的时间内计算出大点 FFT、但有一个缺点、即结果与 MATLAB 计算出的值在分辨率方面的误差量不匹配?
那么,C6678DSP 中是否有更好的超大 FFT 解决方案? 请给我一些建议。
此致,祝您一切顺利!