This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:ePWM 控制蜂鸣器

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/647206/am3354-buzzer-control-by-epwm

器件型号:AM3354

您好!

目的: 通过调整占空比来控制蜂鸣器声音。

主芯片:am3354

SDK: RT-AM335x-03.03

器件树文件: am335x-bonebblack.dtb

设备树:

ehrpwm2_pins:pinmux_ehrpwm2a_pins{
   pinctrl-single、pins =<
   AM33XX_IOPAD (0x820、PIN_OUTPUT | MUX_Mode4)/* GPMC_ad8.ehrpwm2A *
   >;
};

epwms2{(&E)
    状态="正常";
};

ehrpwm2{(&E)
    状态="正常";
    pinctrl-names ="default";
    pinctrl-0 =<&ehrpwm2_PINs>;
};

原理图连接:

请参阅以下链接:

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_Linux_PWM

操作如下:

蜂鸣器无声音。

如何发出蜂鸣声 ?

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能在器件引脚上看到输出信号吗? 频率是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Biser,

    您所说的输出信号是命令后的输出信号?

    当 echo val >/sys/class/pwm/pwmchip0/pw0/duty_cycle,时,EHRPWM2A 引脚上的输出频率是多少?
    Val 的值为1到100。

    请明确说明。 我将测量它。

    BR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我问您是否可以在引脚 U10上测量 PWM 波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    感谢你的答复。

    该引脚没有信号输出。
    设备树配置是否正确?
    您是否需要配置其他任何内容?

    BR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    您是否通过以下方式启用 PWM:

    Target$ echo 1 >/sys/class/pwm/pwmchip0/pwm0/enable

    命令?

    有关更多说明、详细信息和示例、请访问以下链接:

    BR

    Tsvetolin Shulev