This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA746:如何在解码 mpeg2时隐藏错误

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/639943/linux-dra746-how-to-conceal-errors-when-decoding-mpeg2

器件型号:DRA746

工具/软件:Linux

您好 RAM、

现在、我开始解码 mpeg2流、我有一个问题。

我可以解析流标头以获取宽度和高度、但 VIDDEC3_Process 返回 IMPEG2VDEC_ERR_SEQHDR、IMPEG2VDEC_ERR_GOP_PICHDR 和 IMPEG2VDEC_ERR_语 义、但解析的宽度和高度正确。

在解码过程中 、VIDDEC3_Process 始终返回 IMPEG2VDEC_ERR_SEQHDR 和 IMPEG2VDEC_ERR_SEQLVL_EXTN、但解码的 YUV 数据对我来说是可以的。

因此,我想知道如何掩盖这些并非致命的错误。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高您好、
    这是一个已知问题。 对于 viddec3test、您还将观察到/usr/share/ti/video.中存在的 m2v 文件的相同扩展错误
    如果它不是致命的并且输出看起来正常、则没有问题。

    RAM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RAM、
    您是否已修复此问题? 是否已将其发布给 Ali?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高您好、
    最新 SDK 仍然存在此问题。 由于错误是非致命的、应用程序会忽略这些错误并继续
    RAM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RAM、
    我已跳过这些错误。 谢谢你