请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2EXEVM 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在尝试为计时器3设置输入频率(SYS_CLK1) 27MHz、但 它没有改变。对于27MHz、我在评估板上进行了以下设置。
GPMC_AD8 (sysboot8) GPMC_D08 SW4.P1-off
GPMC_AD9 (sysboot9) GPMC_D09 SW4.P2 -On
在该设置之后、当我们在 调试中检查地址0x4A00 26C4 -CTRL_CORE_BOOTTrap 时 、我们看到 引脚9已设置。
还将 0x4AE0 6110-CM_CLKSEL_SYS 设置为27MHz。 但 频率对于27MHz 没有变化。
根据
32.2.4.2系统时钟速度选择
有三种晶体速度可通过 sysboot[9:8]进行选择、如所述
表32-7. 用户有责任根据提供给的实际时钟来设置正确的值
器件。
表32-7. 系统时钟(SYS_CLK1)速度选择
sysboot[9:8] SYS_CLK1速度
0b00保留
0b01 20MHz
0b10 27 MHz
0b11 19.2 MHz
请建议,如何将计时器3配置为27MHz。
此致、
Kiran Vidhid