This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:在 C6748 lcdk 上使用 mcaspPlakBk 时遇到问题

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/639774/tms320c6748-having-trouble-getting-mcaspplakbk-working-on-c6748-lcdk

器件型号:TMS320C6748

你(们)好

我刚刚购买了 C6748 lcdk、并尝试从 C6748_StarterWare_1_20_04_01\examples\lcdkC6748\McASP 中获取 McASP 示例。

我将麦克风连接到线路输入、将监视器扬声器连接到线路输出

程序卡在以下循环中

while (McASPTxStatusGet (SOC_MCASP_0_CTRL_regs)和 MCASP_TX_STAT_DATAREADY);

我不确定我做了什么、因为我没有更改任何代码。

出于实验目的、我在线路中添加了注释、并在以下情况发生故障后卡在另一个 while 环路上

if (lastFullRxBuf!= lastSentTxBuf)

McASP TX 似乎有问题。

有人可以帮助我解决这个问题吗?

谢谢

弗兰克