This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA745:SD 引导失败

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/646780/linux-dra745-sd-boot-fail

器件型号:DRA745

工具/软件:Linux

DRA745无法从 SD 卡引导,请帮助我们并分析原因,附件是 波形图,谢谢您!e2e.ti.com/.../SD-boot-fail.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否提供更多详细信息:您使用的软件是什么? 是定制板还是 TI 的 EVM?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan,

      这是客户的电路板、他们使用的软件是 PSDKLA3.02。 我在此处添加一些信息:

      对于该板、SD 引导失败后、它可以从第二个器件 QSPI 引导。

      2、 这是 QSPI 引导成功后 CCS 的跟踪寄存器转储(0x4037f040~0x4037f060)

    1651 9 4037f040 0 10 0

    0010009F

    40001000

    00000820

    01000000

    00000000

    00000000

    00000000

    00000000

    00000001

    FFFFFFFF

    4037ED48

    2700010B

    43828081

    00000002

    4037F040

    4037F050

      由于客户有其他 DRA745板用于其他项目可以从 SD 卡引导、因此我们测量了 SD 引导流程以进行比较:

    Yordan,
    这是客户的电路板、他们使用的软件是 PSDKLA3.02。 我添加了一些调试信息:
    对于该板、SD 引导失败后、它可以从第二个器件 QSPI 引导。
    2、这是 QSPI 引导成功后 CCS 的跟踪寄存器转储(0x4037f040~0x4037f060)

    1651 9 4037f040 0 10 0
    0010009F
    40001000
    00000820
    01000000
    00000000
    00000000
    00000000
    00000000
    00000001
    FFFFFFFF
    4037ED48
    2700010B
    43828081
    00000002
    4037F040
    4037F050

    由于客户有其他 DRA745板用于其他项目可以从 SD 卡引导、因此我们测量了 SD 引导流程以进行比较:

    这是 SD 引导失败电路板、没有任何 CMD 发出:

    这是 SD 引导成功板、我们不会在其中安装 SD、只是为了进行测试、我们发现有 CMD 发送。 我们相信它是 CMD0&CMD8

    您是否会建议如何调试该问题?

    此致。

     Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marvin、
    您能否发送:
    sysboot 引脚配置
    2.原理图:
    - SD 卡<-> SoC 连接、
    -SD 卡电源
    -vddshv8

    您的日志显示尝试启动 SD 卡但失败。 然后、QSPI 成功。 但是、QSPI 改写了一些跟踪寄存器字段。 是否可以在 sysboot 引脚设置为仅 SD 卡引导(SD 卡之后没有其他器件)的情况下再次转储寄存器?

    此致、
    STAN