This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2EVM5777:从 SPI 引导时、存在以下一些问题。 如何解决? 请帮帮我!

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/638483/linux-tda2evm5777-when-booting-from-spi-there-are-some-problems-below-how-to-solve-it-please-help-me

器件型号:TDA2EVM5777

工具/软件:Linux

1.从 SPI 引导时,我首先使用 SD 引导进入 U-Boot 提示符,然后如图所示(processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Automotive_Software_Developers_Guide)

2.在下面设置 SW2+SW3+SW5:

再次上电时、UART stdout 为:

U-Boot SPL 2016.05脏污(2017年10月24日- 23:15:21)
DRA752-GP ES2.0
**第一个描述符不是1:1上的主要描述符**
尝试从 SPI 引导
GUID 分区表头签名错误:0x0!= 0x5452415020494645
PART_GET_INFO_EFI:***错误:GPT 无效***
GUID 分区表头签名错误:0x0!= 0x5452415020494645
PART_GET_INFO_EFI:***错误:备份 GPT 无效***
找不到分区:'environment'                      //  从此处停止运行

这些问题是什么?如何解决这些问题? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lucas、

    我已将您的问题转交给 U-boot 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯

    TI-EVM 上是否出现此问题? MLO、u-boot.img 是否以正确的偏移刷新。

    您还可以使用 u-boot 中的 USB DFU、通过 USB 将二进制文件从 PC 刷写到 QSPI。

    此致

    Ravi