This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6678:如何在 C6678中将线程绑定到内核

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/647026/rtos-tms320c6678-how-to-bind-a-thread-to-a-kernel-in-c6678

器件型号:TMS320C6678

工具/软件:TI-RTOS

各位专家:

如何在 C6678中将线程绑定到内核。 例如、我在 core0中创建了 thread1和 thread2、但我希望 thread1在 core1中运行、而 thread2在 core2中运行。

此致。

ZQ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、zqq、

    您可以使用 Task_setAffinity 例程。 您可以在以下位置找到描述:
    software-dl.ti.com/.../Task.html

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tsvetolin Shulev:

    能否在 C6678中使用 Task_setAffinity 例程?

    此致

    ZQ