This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:适用于 GPMC 和 LCD 的引脚复用

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/639731/am3358-pinmux-for-gpmc-and-lcd

主题中讨论的其他器件:AM3358

您好,

对于 AM3358定制板、我要求使用512 MB NOR 闪存和24位 LCD 显示屏。但 GPMC 和 LCD 是多路复用的。

是否可以一起使用?

此致

MAD_HU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、AM335x 器件上无法实现这种组合。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有芯片选择引脚。 因此,使用这些芯片选择和缓冲器组合无法满足我们的要求
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、您不能。 Pinmux 无法动态更改。