尊敬的 TI:
我知道、McASP 可被初始化以用于单独的发送/接收段。 它可以独立运行。
因此、如果我希望从 HDMI 源接收数字 PCM、并通过同一 McASP 接口一次传输到音频 DAC SoC。
有可能吗?
在硬件中:
1. HDMI 源的已连接 Rx 时钟(AHCLKR、ACLKR、AFESR)和音频 DAC SoC 的 Tx 时钟(AHCLKX、ACLKX、AFSX)。
2.将 AXR[0]配置为 McASP Rx 并与 HDMI DOUT、AXR[1]连接为 McASP Tx 并与 DAC Din 连接
在软件中:
1、设置 DaVinci_MCASP_ACLKXCTL_REG 中的 TX_异 步位
2.创建两个 DAI 链接:HDMI 虚拟编解码器和 DAC 编解码器
如何将两个 Dai 链接与一个 McASP 一起使用? 有没有示例?
非常感谢
BR、
Steven