This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM3358:Starterware 替代产品

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/647035/rtos-am3358-starterware-alternative

器件型号:AM3358

工具/软件:TI-RTOS

如果有人有兴趣:TI 已停止 StarterWare 的进一步开发(以完全不兼容的东西代替它、这种完全不兼容的 MS 样式、我本来没有想到会从一家为该行业提供设备的重要公司那里获得这样的东西)、仍然有一种替代方案可供选择:StarterWareFree、网址 为 https://sourceforge.net/projects/starterwarefree/ 

这是一个基于原始 StarterWare 的免费项目、经过进一步开发、当然与原始 StarterWare 兼容、包含 TI 的 StarterWare 从未提供的大量错误修复、这就是我在这里发布该项目的原因、现在还支持新的 PocketBeagle (在 MLO 引导加载程序中进行了修改、以反映硬件的不同初始化)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您发帖。 您应该注意、TI 或本论坛不支持此软件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完全正确。 这是一个由一些志愿者(据我所知)完成的免费项目、与 TI 无关-这就是为什么它托管在 SourceForge 上的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、qxc、

    您发布的 SourceForge 链接已作为 "面向 Sitara ARM 处理器的 StarterWare 的公共社区驱动存储库"存在于 TI 的 wiki 页面上。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kemal、

    太棒了、我不知道! 在(已关闭) StarterWare 论坛中提及这一点是否也是一个好主意? 我想很多人会先尝试搜索...

    qxc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还可以在 GitHub 中找到14个与启动器件相关的存储库。 不确定应该在这里提到哪一个。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您之前提到的 TI 维基页面中的这个呢?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会要求 starterware 的人修改您的请求。