请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 大家好、我将介绍 AM572x EVM 原理图(版本 CM_C1 LM_A2a PM_A3a)、以获取我们的产品开发参考。 我注意到下面 VDD_SHV5、VDD_3V3和 VDD_1V8之间的电路。 在我看来、电路的目的是使2个电源轨之间的电压稳定、但我不太确定它是如何工作的、您能详细解释一下吗? 为什么 R430、R429是 DNI?
我还想知道 TI 关心或已经发现了什么问题、因此将此电路添加到 EVM 板上?此电路是否是基于 AM572x 的客户电路板的必备器件?
谢谢。