This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:NAND 奇偶校验位错误校正

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/647142/am3354-nand-parity-bit-error-correction

器件型号:AM3354

您好!

我们使用的是基于 AM3354的定制板、它具有 GPMC NAND 接口。  在 TRM 中、第7.4.1节提到了可以报告 NAND 闪存块中任何位置的错误、包括奇偶校验位。  硬件 ECC 算法是否处理奇偶校验数据中的位错误? 如果不是、则奇偶校验位中存在任何其他方法来覆盖错误。

我使用的是 PROCESSOR-SDK-04.01.00.06版本。

此致、
曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、确实如此。 请参阅 TRM 中的第7.4.4.2和7.4.4.3节。