请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3358 您好专家、
我的客户正在使用 usb0主机模式、下面列出了 SCH。 USB1可以工作(U 盘和鼠标可以工作)、但 USB0存在此问题。 您能否帮助检查这是硬件问题还是软件问题?
USB 配置为:
静态结构 omap_musb_board_data musb_board_data ={ .interface_type = MUSB_interface_ULPI、 /* mode[0:3]= USB0PORT 的模式 * mode[4:7]= USB1PORT 的模式 * AM335X BETA EVM 在 OTG 模式下具有 USB0、在主机模式下具有 USB1。 */ .mode =(MUSB_host << 4)| MUSB_host、 .power = 500、 .instances = 1、 };
将器件插入 USB0时、内核3.2输出为:
USB 1-1:使用 musb-hdrc [111.217791] USB 的新低速 USB 器件编号2:器件不接受地址2、错误-110 [ 111.277804]集线器1-0:1.0:无法在端口1 上枚举 USB 器件[111.557780] USB 1-1:使用 USB musb-1的新低速 USB 器件编号4] USB musb-1:111.57869b-1 设备描述符读取/全部、错误-19 [111.757813]集线器1-0:1.0:无法在端口1上枚举 USB 设备 [112.197791] USB 1-1:使用 musb-hdrc [117.257833]集线器1-0:1.0:无法在端口1上枚举 USB 设备 [117.261160_IRQ:14] 端0 [117.547781] USB 1-1无 URB:使用 musb-hdrc [123.087784] USB 的新低速 USB 设备编号7:设备不接受地址7、错误-110 [123.147806]集线器1-0:1.0:无法在端口1上枚举 USB 设备 [123.427775] USB 1-1: 使用 musb-hdrc [128.487838] hub 1-0:1.0的新低速 USB 设备编号9:无法在端口1 上枚举 USB 设备[128.494218] musb_h_ep0_IRQ 1160:0末尾无 URB [129.007852] USB 1-1:使用 musb-hdr1347c1的新低速 USB 设备编号10 :USB 134.786] 器件不接受地址10、错误-110 [ 134.607810]集线器1-0:1.0:无法在端口1 上枚举 USB 器件[134.887780] USB 1-1:使用 musb-hdrc 的新低速 USB 器件编号12 [139.947848]集线器1-0:1.0:无法在端口1上枚举 USB 器件[139.9470_museq_eQ_0_eq_eQ24] 端0 [140.467795] USB 1-1:新的低速 USB 器件编号13、使用 musb-hdrc [145.607856] USB 1-1:无法读取配置索引0描述符/开始:-110 [145.614953] USB 1-1:斩波0配置(s) [155.617895]:读取串描述符1:USB -110 [155.623549] USB 1-1:找到新的 USB 设备、idVendor=0000、idProduct=0538 [155.630559] USB 1-1:新的 USB 设备字符串:MFR=0、Product=1、SerialNumber=0 [155.638901] USB 1-1:未从0选项中选择配置 [155.656181] USB 设备端编号:无 IRQ_0 [156.04_01] USB 端编号:USB 端断开连接
此致、
Wesley