你(们)好,先生
我们将 TI AM3352与最新的 SDK 一起用于开发。
现在、我们要将建筑调查 作为我们的第一要务。
在 buildroot 中 ,我们看到内核 git 存储库来自 git://git.ti.com/processor-sdk/processor-sdk-linux.git.
在 Yotco 中 ,内核 git 存储库来自 git://git.ti.com/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel.git
问题:
1.我们可以使用 git://git.ti.com/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel.git 作为 buildroot 的内核 git 存储库吗?
2.以下两 个 git 存储库之间的区别是什么
Git:/git.ti.com/processor-sdk/processor-sdk-linux.git
Git:/git.ti.com/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel.git
3.如果我们需要内核版本4.4及更高版本,TI 能否告知哪个内 核 git 存储库版本是稳定的,并 提供对内核的长期支持?
感谢你的帮助
BR
Yimin