This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:WI Sun 风扇协议提供商

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/646584/am3352-wi-sun-fan-protocol-provider

器件型号:AM3352

尊敬的 TI 专家:

您是否会向我们介绍支持 TI 处理器的 Wi-SUN FAN 协议提供商?

此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaka、

    感谢您联系 us....it、这似乎是可行的、但目前我不知道有任何第三方支持它。

    自从参与6LoWPAN 以来、您是否与我们的 MCU 团队进行过讨论?

    无论如何、如果您的客户真的需要运行此协议的 MPU、我们可以开始研究潜在的3P、将其移植到我们的 MPU、他们将会问的第一个问题是每年的需求是什么? 我建议您收集有关潜在年度需求的更多信息、并与我们为您所在地区或我们的工业团队提供支持的 BDM 进行讨论。

    如果您需要有关此主题的进一步帮助、请告诉我、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rogerio、

    感谢您的评论。 我可以了解您的状态。
    我们尚未与您的 MCU 团队讨论此主题。 我将尝试执行此操作。

    对于您的建议、TI 日本公司没有将此客户和应用作为重点、因为它的产量不高。 因此、很难获得团队支持。
    如果您有任何有关 Wi-SUN FAN 协议提供商的信息、请告诉我。
    此致。
    Kaka