This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:语音预处理

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-0077, TIDEP-0083

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/646766/linux-voice-pre-processing

主题中讨论的其他器件:TIDEP-0077TIDEP-0083

您好!

我的客户请求在 Linux OS 上进行语音预处理和网络连接的演示/参考设计。   
当然、我知道 TI 的语音预处理参考设计。 (TIDEP-0077、0088……)
但是、这些设计仅使用 DSP、而操作系统是 RTOS。 未连接到网络。

此外,我还知道“具有到 IBM WatsonRegistered的云连接的语音触发和处理参考设计”(TIDEP-0083)
但他们需要单芯片解决方案、需要蓝牙。

您是否有这样的演示或参考设计?
没关系、只适用于 ARM + DSP 或 ARM。  
我知道如果他们创建、这是可能的、但我的客户希望很快看到并运行它。  
请尽可能提供建议。

此致、
Taka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Taka-San
    我们提供了一份应用手册、其中介绍了如何将 C5517连接到 AM335x、如果您不知道该连接情况、请参阅该应用手册
    Sitara Linux ALSA DSP 麦克风阵列语音识别

    www.ti.com/.../sprac97

    我将请作者就潜在的单芯片解决方案提供更多指导、但我认为我们没有在具有统一 ARM+DSP 处理器的 Linux 中启动和运行的东西(K2G 确实如此、但基于 TI RTOS)。

    您的客户是否有任何价格目标?
    C5517+AM335x 解决方案是否起作用?

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Taka-San、

    我们尚未对使用多麦克风阵列的纯 ARM 解决方案进行大量工作、但正如您所发现的、我们有多个使用 DSP 进行麦克风处理的应用。

    亚马逊确实有一个基于 C++的 SDK、其中包括示例应用程序和感官唤醒词引擎(通过说"Alexa"触发)。  此演示应用在 BeagleBone Black 和 BeagleBone Black Wireless 上运行良好(AM335x 运行社区支持的 Debian 操作系统+ TI Linux 内核)。

    有关 Amazon SDK 的更多信息、请访问 :https://developer.amazon.com/alexa-voice-service/sdk。  GitHub 上的源代码如下: https://github.com/alexa/avs-device-sdk。  Raspberry Pi 的说明主要适用于 BeagleBone、但有一些细微差异。  您可以在我的博客(不属于 TI)上找到更多信息: http://www.erdahl.io/2017/11/alexa-voice-service-on-beaglebone-black.html

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukul-San、

    感谢您的友好支持! 我理解这种情况。

    [报价用户="Mukul Bhatnagar">您的客户是否有任何价格目标?
    C5517+AM335x 解决方案是否起作用?[/QUERP]

    目前还没有价格目标。
    目前、他们希望在单个器件(ARM+DSP)上运行语音预处理和网络/USB。
    以下配置最适合它们。
     - ARM:Linux 上的网络/USB
     - DSP:RTOS 上的语音预处理
     -arm<=>dsp:SYSLINK,ipc.....
    我的客户认为、此配置可以利用 TI ARM+DSP 器件的优势。

    如果您可以进行此类演示、请告诉我。  (我将在最后尝试考虑这一点。)  

    此致、
    高井雄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mike-San、

    哇! 感谢您的信息。
    我想尝试在 Sitara 上使用 AVS。 我会尝试的!  

    如果我无法处理、请让我问您一个问题。

    谢谢!
    Taka