This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TDA3XEVM:TDA3 - CCS 的调试会话

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/646828/ccs-tda3xevm-tda3---debug-session-with-ccs

器件型号:TDA3XEVM

工具/软件:Code Composer Studio

您好、TI 团队、

我对 TDA 器件的调试会话有一些未决的问题。 如果已加载 SBL、连接调试器并启动调试会话的最佳方法是什么。 GEL 文件器件初始化似乎与 SBL 冲突、目标连接会导致错误。  

谢谢、此致、

Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jens、

    您是否启用了#define VISION_SDK_CONFIG 1?

    谢谢
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jens:

    除了 Alex 所说的内容、如果您要调试 SBL 或将 SBL 用于 SOC Init、则必须从目标配置中删除 GEL 文件。
    步骤:单击 IPU1_0 ->选择"Open GEL File View"->从 GEL File 窗口中删除所有内容。

    此致、
    Rishabh