This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCI6638K2K:TI K2K 电路板上的 DVFS

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/637430/tci6638k2k-dvfs-on-ti-k2k-board

器件型号:TCI6638K2K

您好、TI、

我们正在探索在 K2K 电路板上应用 DVFS 的可能性、以满足我们的功耗优化需求。 我们希望在 A15集群中以不同的频率运行不同的 ARM 内核。 是否有任何 CSL API 可用于为不同内核选择不同的频率?

此致、Yunas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不、据我所知、Processor SDK RTOS 没有 DVFS 示例。 我正在请 TCI66x 团队详细说明他们是否有任何可共享的参考文档/代码。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Yordan 感谢您的帮助。

    此致、Yunas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、corePac 中的所有 ARM 内核共享同一个时钟域、因此它们都将以相同的频率运行。 您可以以与 ARM 内核不同的频率运行 DSP 内核、但我不知道这样做的原因。