This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:800kbps 的 CAN 波特率与25MHz 振荡器不兼容

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/646752/am3352-800kbps-can-baudrate-incompatible-with-25mhz-oscillator

器件型号:AM3352

您好、查姆斯、

客户发现、借助25MHz 外部振荡器、他们无法实现800kbps 的波特率、这对他们来说至关重要。

文档中提供了这些示例

www.phytec.de/.../

对于800KBd、必须使用24MHz 振荡器。 这意味着重新组装和新布局(BOOT 引脚更改)。

问:请检查一下,800 Kbps 是否确实需要24MHz 振荡器,或者是否可以在25MHz 下实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    根据 AM335x TRM 修订版 P 的第23.3.16.2.1节:

    "通常、位时序配置的计算从所需的位速率或位时间开始。 产生的位时间(1 /位速率)必须是 CAN 时钟周期的整数倍。"

    由于 CAN 功能时钟源自 CLK_M_OSC、因此该计算将得出:

    (1/800000)/(1/25000000)= 31.25、这不是整数
    (1/800000)/(1/24000000)= 30、这是一个整数值