This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM368:DEI 422至422

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/638932/tms320dm368-dei-422-to-422

器件型号:TMS320DM368

大家好、我正在使用 IPNC_RDK_DM36x_v5.1.0中的 DEI 编解码器。

我在使 Deinterlace 编解码器以422输入到422输出格式工作时遇到问题。  结果如下所示:

RDK 算法 ALG_DEI.c 代码似乎硬编码为420至420、因此我无法将其用作示例。

我在另一个线程中看到 DEI 测试台程序的引用、但我在 RDK 中找不到它。  可以有人将其发送给我吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    inLineOffset 和 outLineOffset 参数似乎是像素、而不是字节。  现在我已经进行了此校正、它可以正常工作。  在这方面可以改进文件。