This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM57X:对 X11的 EGL 支持

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/638544/linux-processor-sdk-am57x-egl-support-for-x11

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X

工具/软件:Linux

最新的 SGX-DDK (来自 TI-SDK 4)是否仅支持 Wayland 中的 EGL、而不支持 X11中的 EGL?

我在 XWayland 环境中运行 EGL/X11应用时遇到问题、我使用 TI SDK 4在默认 Wayland 环境的基础上扩展了该应用程序。

它似乎正在通过 XWayland 创建 X11窗口,但效果良好(xclock 应用程序运行正常)。

但是、EGL 未将应用程序连接到相应的 Xwayland 窗口处理程序。

我想一下 SGX-DDK 中的 EGL 是否与显示服务器无关(无论是 X11、Wayland)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    X11有自定义构建选项。 请参阅以下链接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manisha、这是否完全排除了 Wayland? 这里的目标是在 XWayland 中运行 X11应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请再次阅读我的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    处理器 SDK 中的 EGL 仅支持 Wayland 和 NULL 窗口系统。 X11应用的硬件渲染需要 EGL 提供的支持,我们不提供这些支持。 软件渲染可能可以。