This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AMIC110:可引导映像

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AMIC110, AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/637102/processor-sdk-amic110-bootable-image

器件型号:PROCESSOR-SDK-AMIC110
主题中讨论的其他器件:AMIC110AM3359

AMIC110   要将可引导映像下载到板载 SPI 闪存  中、可引导映像是什么?  我在哪里找到它并下载?  

processors.wiki.ti.com/.../ICE_AMIC110_Hardware_Setup

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下载位置为 :www.ti.com/.../processor-sdk-amic110
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Biser http://processors.wiki.ti.com/index.php/ICE_AMIC110_Hardware_Setup   

    5.启动目标配置并连接到 ARM Cortex-A8.ld

    下面提供了 Cortex A8的完整 GEL 日志。

    IDO 不理解.您能告诉我在    查找 GEL 文件时应该如何操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅部分:
    processors.wiki.ti.com/.../ICE_AMIC110_Hardware_Setup

    这将突出显示所有步骤和配置。 如果您已下载 Sitara 器件支持包 v1.3.6、GEL 文件将位于 ccsv7\ccs_base\emulation\boards\ice_amic110。

    确保选择平台作为 ICE_AMIC110、因为这样会自动将 GEL 链接到配置。

    上述过程用于连接仿真器以及加载和运行应用程序(.out)。 对于引导、您需要使用刷写工具。 引导加载程序、并使用此处的说明将应用程序转换为 TIimage 格式:
    processors.wiki.ti.com/.../AM437x

    如果您有任何后续问题、请告知我们。

    此致、
    Rahul

    PS:此处介绍了在 CCS 中更新更新的软件包:
    processors.wiki.ti.com/.../Updating_CCSv6
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您认为 没有 ICE_amic110、但具有 ICE_am3359、Sitara 器件支持 包是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我不明白 我 应该怎么做的路径在哪里?    第二、您能告诉我如何转换它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于您的第一个问题、是否如 Rahul 所述安装了 Sitara 器件支持包的 v1.3.6? 如果没有、您可以通过访问他的帖子中的链接(processors.wiki.ti.com/.../Updating_CCSv6)进行更新

    有关第二个问题、请访问提供的链接(processors.wiki.ti.com/.../AM437x)

    打开命令提示符并转到 tiimage.exe 的位置、例如、  

    CD C:\ti\pdk_am335x_1_0_8\packages/ti\starterware\tools\ti_image 

    然后使用如下所示的格式运行 tiimage.exe:

    tiimage.exe 无 二进制文件 _ti.bin 

    如果您遇到任何问题、请告知我们。

    最棒的

    Sahin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您能告诉我 Sitara 器件支持 v1.3.6支持 AMIC110吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sitara 器件支持包1.3.6应包含 AMIC110的 eSupport。 您能否尝试创建此处所示的目标配置,并让我们知道您遇到的问题:

    processors.wiki.ti.com/.../ICE_AMIC110_Hardware_Setup

    您在创建目标配置时是否甚至看到 ICE_AMIC110?

    此致、
    Rahul