This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 TI SOC Jacinto6Entry (DRA71X)和放大器的 TI J6 Linux SDK;TI SOC Jacinto6 EP

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA710, DRA712, DRA714, DRA716, DRA718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/639545/ti-j6-linux-sdk-for-ti-soc-jacinto6entry-dra71x-ti-soc-jacinto6-ep

主题中讨论的其他器件:DRA710DRA712DRA714DRA716DRA718

您好!

 

1.以下是 TI J6 Linux SDK 版本3.02.00.03是否也支持的 TI J6 CPU、我们只需 u-boot 中将 DSP 的 OPP 设置为1GHz 吗?

 

DRA710

DRA712

DRA714*

DRA716

DRA718  

 

DRA725AMGABCRQ1

DRA751BMGABCRQ1

DRA755BMGABCRQ1


 

2.需要在此项目中测试 MLB (介质本地总线)接口。

   您能否告诉我们 TI 如何验证 MLB 接口或为我们提供一些 MLB 测试建议? 非常感谢。

BR、

肖恩