This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA725:VOUT1配置 BT656以及如何测试

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/637342/linux-dra725-vout1-configure-bt656-and-how-test

器件型号:DRA725

工具/软件:Linux

您好!

电路板的 VOUT1连接到 BT.656格式输出视频模块;

但我 不知道如何使用 BT656配置 VOUT1、以及如何添加 LCD DTS。

谢谢、

Cesar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cesar、

    我已将您的问题转交给 DSS 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!
    你那有消息吗?


    此致、
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cesar、

    是否希望 BT656输出接口用于渐进模式?

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    是的、如何配置、 还有一个问题、如何添加 LCD、输出和连接 LCD。

    Rgds、

    Cesar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在驱动程序中将输出接口设置为 BT656、并将模式设置为渐进式。 就是这样。 它应该起作用。

    Rgds、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brijesh、

    从正常的 LCD 输出配置中、我们是否只需更改两个设置即可以 BT656格式发送输出? 这可以在 TI EVM 上进行测试吗?

    此致、
    Venkat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Venkat、

    我认为这两个参数应该足够了、但请注意、由于 TI EVM 不支持这两个参数、因此未进行测试。

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijesh Jadav

    我尝试在 vout1上启用 bt656、但 vout1上始终存在输出黑色、EAV 和 SAV 看起来正常。
    我测试 kmscube,它在没有任何错误日志的情况下正常运行,但只输出黑色。

    下面是我的配置、

    在设备树中:

    DPI_OUT:端点{
    远程端点=<&LCD_IN>;
    数据线=<8>;
    };

    在 dispc.c 中

    静态空 dispc_mgr_set_ttf_data_lines (enum omap_channel、u8 data_lines)

    int 代码;

    switch (data_lines){
    案例8:
    代码= 1;
    Mgr_fld_write (channel、DISPC_Mgr_FLD_BT656ENABLE、1);
    Mgr_fld_write (channel、DISPC_Mgr_FLD_COLORCONVENABLE、1);
    中断;
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否配置了颜色转换系数?

    此致、
    Venkat