This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA72XEVM:glsdk 或处理器 SDK 上的 Bt1120输出演示

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/639534/linux-dra72xevm-bt1120-output-demo-on-glsdk-or-processsdk

器件型号:DRA72XEVM

工具/软件:Linux

您好:

   是否在 lcd1、2、3上演示了 BT1120输出?

   我使用了 PSDK 或 GLSDK。

谢谢。

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    我已将您的问题转交给一位专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    BT1120受器件支持、但我们在 SDK 中不提供软件支持。 我们无法在 EVM 上测试 BT656/1120。 我将链接到另一个讨论 BT656支持的主题。

    e2e.ti.com/.../637342


    此致、
    Venkat