请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSEVM437X 在 EVM 原理图的表3中、我们在 J42周围看到了电路的该部分:
(不确定如何包括图形?)
我知道 J42在对电路内的密钥进行编程时很重要、但 EVM 硬件用户指南对此没有做任何说明。 如何使用此连接器,或者我是否能够将此连接器从我自己的设计中退出并以其他方式对其密钥进行编程?
很抱歉这个问题、安全 Wiki 上有数千页信息、目前为止我还没有找到这些信息、只是想找一个简短的答案。 只需指向我应该查看的正确文档。
在 EVM 原理图的表23中、我们在 J23周围看到了电路的该部分:
(不确定如何插入图形?)
同样的问题、EVM HW UG 中没有任何内容。 我可以不使用自己的设计,还是需要它? 如果需要,在何处查找信息 plse。