This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2SX:断电序列

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA2SX

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/638092/tda2sx-power-down-sequence

器件型号:TDA2Sx

在我们的设计中、电源方案为12V->5V& 3.3V -> PMIC TPS659039-> TDA2SX。 当系统关断时、12V 输入电源将直接断开、从而导致 TDA2SX 无法满足断电顺序。 我的问题是、这会带来什么后果、什么是好的解决方案、或者 我们是否可以忽略这个问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请勿忽略断电序列。 这可能会导致可靠性问题。

    我记得的第一个解决方案是使用一个常开12V 电源和一个通电/断电信号、例如汽车点火开关打开/关闭。 PMIC 泄漏极小、因此不应消耗汽车的电池电量。

    如果您使用单个12V 电源,如果您有足够大的大容量滤波电容器, 则可以检测12V 的斜降,然后向  PMIC 发出断电命令。 在断电序列期间、系统将由大容量电容器放电供电。 然而、这是一个进一步研究和设计的主题、可能不如第一个解决方案那么可靠。

    此致、

    STAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 TDA2SX 具有很大的功率、因此很难保证所有这些器件都能满足 断电 顺序。如果 我们无法完全满足、必须满足哪些条件、 我们可以忽略哪些内容?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "由于 TDA2SX 具有很大的功率、因此很难保证所有这些器件都能够满足断电顺序。"
    ——我很难理解你的顾虑。

    "如果我们无法完全满足、必须满足哪些条件、我们可以忽略哪些内容?"
    -必须完全满足断电顺序。 该序列在 PMIC 中进行了预编程。 再说一次、我不理解您的担忧。 最重要的一点是在断电期间提供足够的功率。 我看不到其他问题。