请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X 工具/软件:TI-RTOS
我按照文档添加 UART、但成功打开 UART1、但无法写入 UART1。
我注意到文件中有这样一句话:
2.3中断配置
在文件中指定用于 UART1的中断
$pdk_install_DIR\packages/ti\starterware\board\AM335x\AM335x_beaglebonebreblue.c.
DEVICE_ID_CONSOLE、/* DevID */
1U、/* devInstNum */
CHIPDB_MOD_ID_UART、/* ctrlModId *
OU、/* ctrlModInstNum *
73U、/*中断编号*/
/* ctrlInfo */
根据以下文件:AM335x EVM SK.c 未使用、这似乎是在 Starterware 时代使用的、现在代码中使用 drv 找不到调用。 我无法写入成功与此相关。