This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:无法从 git 中检出 ipumm_dev cd93550。

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/639304/linux-could-not-checkout-ipumm_dev-cd93550-from-the-git

工具/软件:Linux

您好!

我已经执行了"VisionSDK_Linux_UserGuide.pdf" PDF 中提到的所有步骤。 但是、当我尝试从 git 中签出 pum_dev "cd93550"软件包时、控制台上会出现如下所述的错误消息。

"Clone ipumm cd93550:- fatal:cannot update paths and switch to branch 'ipumm_dev' at the time.(克隆 ipumm cd93550:-致命:无法更新路径并同时切换到分支'ipumm_dev')
您是否打算结账无法解析为提交的'cd93550'?"

请尽快帮助我。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anshul:

    您能否检查您是否正确输入了结算命令?
    它应该如下所示:

    git 签出-b ipum_dev cd93550

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    是的、我使用了相同的命令、之后我得到了错误。

    此致、

    Anshul Jain。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    是的、我使用的命令与您在回答中提到的命令相同、我想我的末尾有一个拼写错误

    实际上、我在 Ubuntu (64位)计算机上使用 VISION SDK"processor_sdk_vision_03_01_00_00"版本。 但是、当我尝试使用 "git checkout -b ipumm_dev cd93550" 命令来签出"ipumm"软件包时、我在控制台上看到一条错误消息。

    请找到我已执行的步骤、如下所述。

    CD $INSTALL_DIR/ti_compon成分/编解码器

    2. Git 克隆 git://git.ti.com/ivimm/ipumm.git

    3. CD ipumm/

    4. Git 签出-b ipum_dev cd93550 /*在这里,我在 consoe*/上得到了以下错误

    /*错误*/

    /*克隆 ipumm cd93550:-致命:无法更新路径并同时切换至分支'ipumm_dev'。
    您是否打算结账'cd93550',但无法解析为提交?*/

    注:-实际上,我看不到"cd93550" ID 以及 git 上的 ipumm_dev 分支。 我在 git 服务器上查找它时。

    此致、

    Anshul Jain。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anshul:

    我已与 IPUMM 专家进行了讨论。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anshul:

    IPUMM git 存储库完成了完整的存储库重写。 尽管这不会影响任何功能、但它会破坏已发布的版本。 很抱歉给您带来不便、但需要完全重写存储库才能解决问题。
    请按照此处提到的类似说明操作: processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Automotive_FAQ
    请访问 ipumm-commit-id-differences.pdf
    因为您正在尝试使用提交 ID "cd93550"结账 ipumm、由于存储库重写而不再存在。
    尝试使用:
    git 签出-b ipum_dev 365a9a5

    谢谢。
    //好友