请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C5515 工具/软件:Code Composer Studio
我正在尝试使用 TMS320C5515EVM 设置 ADS1298ECG FE 板。 我使用的是 CCS 4.1、目前在加载 ECG 软件时遇到问题。 具体而言、我要加载 ECG.out 文件、而 CCS4.1报告找不到.out 文件、并指示软件查看特定的 ECG.out 文件不能解决问题。 我还遇到了 C5515 EVM 附带的 CD 中的指令与实际 CCS 应用相匹配的问题。 因此、如果有人拥有与我使用的 C5515 EVM 平台实际匹配的用户指南/SW 副本、我将不胜感激。