主题中讨论的其他器件:FFTLIB、 MATHLIB
工具/软件:Code Composer Studio
你好。 我在 EVM 6678上尝试使用 OpenMP 时遇到问题。
我的配置:
--------------------------
TMDSEVM6678LE Rev.
操作系统:Windows 7 x64
CCS:7.3.0.00019
PDK:04.01.00.06
CG_XML 2.41.00
CTOOLS 磁带库2.2.0.0
DSPLIB 3.4.0.0
EDMA3 LLD 2.12.05.29
FFTLIB 3.1.0.0
框架组件3.40.02.07
IMGLIB 3.1.1.0
IPC 3.46.02.04
LIBARCH 1.0.0.0
LINALG 1.2.0.0
MATHLIB 3.1.1.0
NDK 2.25.01.11
OpenMP 2.06.02.00
PDK C667X 2.0.7
Processor SDK RTOS C667X 04.01.00.06
SYS/BIOS 6.46.05.55
TI CGT 6x 8.1.3
UIA 2.00.06.52
xDAIS 7.24.00.04
XDCtools 3.32.01.22
--------------------------
1.我创建了一个空的 RTSC 工程(据我所知,我必须使用 rtsc 工程)
2.我在项目属性的“产品”选项卡中启用了 IPC、OpenMP 和 SYS/BIOS
3.我在 C6000编译器的高级优化中启用了--omp 和--multithread
4.将'hello.c'和'omp_config.cfg 从'c:\ti\openmp_dsp _c667x_2_06_02_00\packages/examples\hello_with _make\'复制到我的项目文件夹中
因此、我在构建项目时遇到此错误:
****为项目 omp_rtsc 构建配置调试****
"C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake"-k -j 4 all -O
gmake[1]:进入目录'C:/_projects/workspace_v7/omp_rtsc/Debug'
'生成文件:./omp_config.cfg '
'调用:XDCtools '
"C:/ti/xdctools_3_32_01_22_core/xs "--xdcpath="C:/ti/ipc_3_46_02_04/packages;C:/ti/openmp_dsp_c667x_2_06_02_00/packages;C:/ti/bios_6_46_05_55/packages;C:/ti/pdk_c667x_2_0_7/packages;C:/ti/ccsv7/ccs_base;" xdc.tools.configuro -o configPkg -t ti.targets.elf.c66 -p ti.platforms.evm6678 -r release -c "C:/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3 "../omp_config.cfg
正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
正在为软件包 configPkg 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...
从 package/cfg/omp_config_pe66.cfg 配置 omp_config.xe66 ...
subdir_rules.mk:19:目标'build-472138095-InProc '的配方失败
JS:"c:/_projects/workspace_v7/omp_rtsc/omp_config.cfg "、第127行:TypeError:无法从未定义的(C:/_projects/workspace_v7/omp_rtsc/omp_config.cfg#127)读取属性"base"
"./package/cfg/omp_config_pe66.cfg,第188行
gmake.exe:***[package/cfg/omp_config_pe66.xdl]错误1.
JS:"c:/ti/xdctools_3_32_01_22_core/packages/xdc/tools/Cmdr.xs、第52行:错误:xdc.tools.configuro:由于先前的错误(状态= 2)、配置失败;已删除'linker.cmd'。
gmaking[1]:***[Build-472138095-InProC]错误1.
gmake:***[build-472138095]错误2.
gmake[1]:离开目录'C:/_projects/workspace_v7/omp_rtsc/Debug'
subdir_rules.mk:16:目标'build-472138095'的配方失败
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。
****构建完成****
出现了什么问题?
我在论坛上阅读了其他 OpenMP 问题的主题,但没有解决方案。 那么问题是:如何创建有效的 OpenMP 项目? 是否有任何分步手册要开始?